探索我們的一流技術製造商

我們與一流製造商攜手合作,為所有集數準備了特別優惠方案。每一集都有與該特定主題相關的專屬產品。

探索頂尖科技之聲

我們想在接下來的三個月期間,邀請您一起參與總共六集的節目系列,透過業界頂尖人士的意見分享,瞭解最新的科技趨勢。不同領域的專家將分享他們對於 AI 開發、網路安全、機器人、物聯網解決方案,以及再生能源與電動車未來等主題的前瞻看法。我們與業界一流製造商合作,按照每集主題提供絕無僅有的產品優惠。

01

電子科技的未來

02

網路安全與資料隱私

自 2024 年 12 月 24 日起推出

03

機器人與物聯網的未來

自 2025 年 1 月 13 日起推出

04

邊緣 AI 的興起

自 2025 年 2 月 1 日起推出

05

電流大戰與電源管理

自 2025 年 2 月 24 日起推出

06

科技未來:等著我們的是什麼?

自 2025 年 3 月 17 日起推出

電子科技的未來

Jaap Haartsen 博士

Jaap Haartsen 前所未有的創舉 - 發明藍牙,讓數十億個裝置得以順暢地互通有無。他將藍牙引進了整個世界,不僅打造了全新無線標準,更徹底翻轉我們的連線方式。Jaap 對於整合裝置的願景型塑了物聯網,同時讓日常科技也隨之轉型。這位發明作品正在您的口袋中持續運轉的傑出人士,絕對能為您帶來種種精彩的真知灼見!

您在本集中將瞭解到:

這段影片深入介紹藍牙技術引人入勝的歷史:發明背後的靈感來源、重要里程碑和成功故事。

這段影片會探索未來工程師不可或缺的重要技能:找出下一代電子創新者的必備能力。

這段影片揭開對於未來的願景:洞悉電子產業在未來十年的終極願景。

這段影片找出工程師如何透過電子技術的創新,推動更永續且具包容性的未來。

網路安全與資料隱私

Victoria Baines 教授

Victoria Baines 教授既是網路安全領域的頂尖專家,亦是 Facebook 的前任策略師,處理過從駭客入侵到數位犯罪等各種問題。Victoria 在政府面前同樣證明了自己的能力,並為跨國企業提供如何維持數位大門深鎖的建言。她對於未來網路安全的精闢見解,無論是道德駭客還是數位監控,必然會讓聽眾深深著迷。

您在本集中將瞭解到:

這段影片探索企業最需要留意的重大新興網路安全威脅。

您在這段影片中,會瞭解到消費者和企業可採取哪些行動來保護自己,進而對抗網路犯罪和不斷演變的威脅。

我們在這段影片中,討論到如何準備因應潛在網路危害,以及法律架構是否能提供更強大的安全性。

我們在這段影片中,將會審視嶄新技術如何塑造網路安全的未來,並同時強化數位防禦。

機器人與物聯網的未來

Dominik Boesl 教授

Dominik Boesl 教授是人機互動世界的先驅者。他是數位科學、機器人學和人類機能增強領域的教授,他將探索人類和機器人攜手合作的未來。他曾帶領過機器人學與 AI 方面的前瞻性專案,在自動化與機器人學如何重塑產業及社會的議題上,可說具有領導地位。他戮力於確保將機器人用於服務人類,而非取代人類。

您在本集中將瞭解到:

這段影片探索如何將機器人學和自動化最佳化,以提升人機之間的協同合作。

這段影片深究工業物聯網與智慧感測器如何在製程中推動永續發展。

我們在這段影片中,審視了區域調適的衝擊,以及地緣政治對於製造業的未來有何影響。

我們在這段影片中,討論到不斷演進的勞動力動態,以及在製造業未來得以成功的必要技能。

邊緣 AI 的興起

Toju Duke

Todu Duke 是道德 AI 提倡者,她致力於確保 AI 可為所有人提供公平且符合道德的服務。她提倡 AI 須依循包容性和以人權為優先的道德標準。請聆聽她的演講,瞭解 AI 如何賦予社區力量、推動永續變革,並重新打造我們對於科技公平性的理解。

您在本集中將瞭解到:

這段影片探索 AI 的快速成長及在道德方面的影響,包括偏見、勞力取代和透明度。

我們在這段影片中,會深入檢視政府與產業之間,為解決 AI 相關風險所須投入的協作心力。

您在這段影片中,將會瞭解到 AI 如何徹底翻轉產業、機器學習的角色,以及如何因應這些轉變。

這段影片研究了 AI 對於永續性、未來應用及改變消費者態度的貢獻。

電流大戰與電源管理

Colin Herron 教授

Colin Herron 教授在製造業具有逾四十年的豐富經驗,在英國過渡至電動車的過程中厥功甚偉。他是 Zero Carbon Futures 的董事總經理,並兼任 Newcastle 大學教授。他曾參與英國轉型為全球綠能汽車技術中心的工作。請觀看並傾聽他對於未來交通運輸的願景。

您在本集中將瞭解到:

這段影片檢視了電動車的演進,包括基礎架構和電池技術的進步。

您在這段影片中,將瞭解到改善電池效能的最佳實務,包括最佳化電池續航力和熱管理。

這段影片因應了資源回收面臨的挑戰,以及企業如何增進能源效率。

您在這段影片中,將瞭解到 AI、創新技術和能源政策,如何共同塑造能源產業的機會。

科技未來:等著我們的是什麼?

William Higham

William Higham 身為一流的未來學家和消費者趨勢專家,常為全球幾個最大的品牌提出建言,讓他們在消費者尚未得知前,就能掌握到消費者想要什麼。他曾與 Amazon、BBC 和 HSBC 合作,但他的預測其實遠遠超越了數字,而是觸及人類行為的核心。歡迎加入我們,攜手進行充滿啟發性的討論,一睹未來的無限可能性!

您在本集中將瞭解到:

這段影片探索 AI 與物聯網等技術,如何為企業與個人帶來前所未有的絕佳機會。

這段影片揭開了新興技術帶來的道德、文化和社會挑戰。

我們在這段影片中,將會審視消費者在推動創新和塑造未來技術方面,具有何種關鍵地位。

我們在這段影片中,討論到技術進步如何顛覆勞動力,個人又該如何準備以因應這些變化。

我們的「頂尖科技之聲」系列可於下列管道收看或收聽:

YouTube
Spotify
Instagram
Linkedln
Facebook
Twitter

探索熱門產品

每一集都有與該特定主題相關的專屬產品。

01

物聯網

02

安全性

自 2024 年 12 月 24 日起推出

03

工業

自 2025 年 1 月 13 日起推出

04

人工智慧

自 2025 年 2 月 1 日起推出

05

運輸與電動車

自 2025 年 2 月 24 日起推出

06

保健

自 2025 年 3 月 17 日起推出

TC Deca 接觸器

TC Deca 接觸器

全球生產量最高的接觸器。可靠耐用,可加快機器上市時間

瞭解更多資訊
ADTF3175

ADTF3175

1 百萬像素的飛時測距模組

瞭解更多資訊
nRF54L15

nRF54L15

強大、安全、高效!

瞭解更多資訊
MGN1 系列

MGN1 系列

最適合用於在橋接電路中的 GaN 為「高端」與「低端」閘極驅動電路供電

瞭解更多資訊
WE-PSPA 變壓器

WE-PSPA 變壓器

小型電源變壓器,專為推拉式與閘極驅動應用所設計

瞭解更多資訊
低電壓 MOSFET

低電壓 MOSFET

Vds 12V ~ 45V Rds(on) ≥ 0.58 mΩ 溝槽閘極和雙閘極

瞭解更多資訊
Arduino Pro 應用套件

Arduino Pro 應用套件

非常適合工業自動化、物聯網和機器人領域的工程師,秉持著可靠性和可擴充性推動創新

瞭解更多資訊
超低功率 48MHz MCU RISC-V MCU

超低功率 48MHz MCU RISC-V MCU

適用於成本導向的低功率應用。搭載 Renesas RISC-V CPU 核心

瞭解更多資訊
天線解決方案

天線解決方案

天線有助於讓位居今日高速通訊核心的無線連接成真,並促進資訊共享及物聯網的擴展

瞭解更多資訊
TeSys Ultra Compact 馬達控制

TeSys Ultra Compact 馬達控制

自行防護馬達起動器組合,提供了相當耐用的開關馬達控制機制,有助於進行斷電與防護

瞭解更多資訊
MAXQ1065 與評估板

MAXQ1065 與評估板

超低功率的密碼編譯控制器

瞭解更多資訊
nRF54L15 DK

nRF54L15 DK

多協定開發套件

瞭解更多資訊
MGJ2 系列

MGJ2 系列

最適合用於在橋接電路中的 IGBT/SiC 和 Mosfet 閘極驅動為「高端」與「低端」閘極驅動電路供電

瞭解更多資訊
超級電容器 (EDLC)

超級電容器 (EDLC)

功率和能量密度都高於電池和傳統電容器

瞭解更多資訊
中電壓 MOSFET

中電壓 MOSFET

Vds 60V ~ 250V Rds(on) ≥ 1.2 mΩ 溝槽閘極和雙閘極

瞭解更多資訊
MCX N 系列,搭載 EdgeLock2Go

MCX N 系列,搭載 EdgeLock2Go

搭載雙核心 Arm ® Cortex®-M33、晶片裝載加速器和 EdgeLock® 安全隔離區的 MCU

瞭解更多資訊
Arduino Portenta

Arduino Portenta:進階物聯網與 AI 解決方案

專為條件嚴格的工業控制、AI 邊緣處理和機器人應用所設計

瞭解更多資訊
天線解決方案

Raspberry Pi 5 電腦

萬能電腦。專為創新者打造,經過最佳化且功能強大的 AI 與物聯網平台

瞭解更多資訊
TeSys island 智慧型馬達

TeSys island 智慧型馬達

讓機器變得更加可靠,成為完全數位化的物件導向系統,亦是符合工業 4.0 標準的資料提供者

瞭解更多資訊
TMCM-1617

TMCM-1617

適用於 3 相 BLDC 馬達的輕量小型伺服驅動器

瞭解更多資訊
nRF9151 DK

nRF9151 DK

實現全球蜂巢式物聯網

瞭解更多資訊
SCL3400

SCL3400 高性能 2 軸 (XY) 測斜儀

2 軸 MEMS 感測器在整個使用壽命和溫度範圍內可提供一流的穩定性

瞭解更多資訊
REDCUBE 端子

REDCUBE 端子

PCB 層級最可靠的高功率觸點

瞭解更多資訊
高電壓 MOSFET

高電壓 MOSFET

Vds 400V ~ 900V Rds(on) ≥ 45 mΩ 平面和超級接面

瞭解更多資訊
Brad M12 連接器和電線組

Brad M12 連接器和電線組

Micro-Change M12 連接器和電線組的設計,可承受甚為嚴苛的工業環境,同時具備優良品質,可確保在自動化設備中提供可靠連接

瞭解更多資訊
RH850 車用 MCU

RH850 車用 MCU

32 位元車用微控制器提供高效能平衡,並在多種可擴充產品中,提供極低的耗電量

瞭解更多資訊
Raspberry Pi 運算模組 4

Raspberry Pi 運算模組 4

通過認證、成本實惠、功能強大且生產就緒的工業物聯網平台

瞭解更多資訊
TeSys Giga 大型馬達接觸器

TeSys Giga 大型馬達接觸器

自我診斷指示器與全方位保護功能,有助於加速修正程序並避免停機,因此可提供穩健效能,同時最佳化工作執行時間

瞭解更多資訊
MAX78000 與評估套件

MAX78000 與評估套件

人工智慧微控制器

瞭解更多資訊
Thingy:91 X

Thingy:91 X

從概念驗證到部署全球蜂巢式物聯網

瞭解更多資訊
晶片混合均衡器

DXW 系列晶片混合均衡器

Murata 已將 DXW 系列商品化,這是利用繞組技術作為矽晶調諧器的超小型混合均衡器

瞭解更多資訊
WE-BMS 變壓器

WE-BMS 變壓器

適用於電池管理系統的變壓器,其中搭載整合式共模扼流圈

瞭解更多資訊
低電壓 MOSFET

低電壓 MOSFET

Vds 12V ~ 45V Rds(on) ≥ 0.58 mΩ 溝槽閘極和雙閘極

瞭解更多資訊
Arduino Pro 應用套件

Raspberry Pi AI 套件

此套件包含預先安裝於 M.2 HAT+ 的 Hailo AI 模組

瞭解更多資訊
超低功率 48MHz MCU RISC-V MCU

i.MX 9 應用處理器,內建 EdgeLock® 安全隔離區

i.MX 9 系列應用處理器,搭載 MCU、Energy Flex、EdgeLock® 和多重感測資料處理引擎

瞭解更多資訊
天線解決方案

Arduino Portenta:進階物聯網與 AI 解決方案

專為條件嚴格的工業控制、AI 邊緣處理和機器人應用所設計

瞭解更多資訊
TeSys VLS 隔離開關

TeSys VLS 隔離開關

本優惠包括 UL 98 無熔斷隔離開關 (30 至 100A) 和 UL 60947-4-1 (508) 馬達隔離開關 (16 至 63A)

瞭解更多資訊
ADES1830

ADES1830

16 通道多節電池監視器

瞭解更多資訊
nRF7002 DK

nRF7002 DK

低功率 Wi-Fi 6

瞭解更多資訊
UWB 模組

UWB 模組擁有整合式 BLE 無線 MCU,2AB 型

根據使用 Nordic BLE 無線 MCU 的 QM31120W 晶片組,用於 Ch5 和 Ch9 支援的 UWB 模組

瞭解更多資訊
端子板

端子板

可插拔式快速連接,節距為 7.62 mm,最多可連接 12 針腳

瞭解更多資訊
中電壓 MOSFET

中電壓 MOSFET

Vds 60V ~ 250V Rds(on) ≥ 1.2 mΩ 溝槽閘極和雙閘極

瞭解更多資訊
Arduino Pro 應用套件

RH850/C1M-Ax ASIL-C 微控制器

搭載 G3MH CPU 核心的高階微控制器,適用於控制 HEV/EV 馬達

瞭解更多資訊
EXTreme Ten60 電源連接器

EXTreme Ten60 電源連接器

EXTreme Ten60 電源連接器專為高功率連接所設計,提供 30.0、60.0 與 120.0A 的配置,是便於進行盲插的高電壓解決方案

瞭解更多資訊
Arduino Portenta

Arduino Portenta:進階物聯網與 AI 解決方案

專為條件嚴格的工業控制、AI 邊緣處理和機器人應用所設計

瞭解更多資訊
接觸器

專用接觸器

8910 等級輕巧型 1 極和 2 極接觸器,以及全尺寸 2、3 和 4 極裝置

瞭解更多資訊
ADuCM355

ADuCM355 與評估板

ADuCM355 與評估板

瞭解更多資訊
nPM1300

nPM1300

耗電量最低

瞭解更多資訊
LoRaWAN Modem 模組

LoRaWAN Modem 模組,1SJ-686 型

1SJ-686 LoRaWAN Module 模組已經使用韌體和 EUI 預先加入快閃記憶體,可支援使用 AT 指令進行 LoRaWAN 作業

瞭解更多資訊
熱管理

熱管理

為管理 PCB 上的加熱作業而設計的填隙、散熱和混合解決方案

瞭解更多資訊
高電壓 MOSFET

高電壓 MOSFET

Vds 400V ~ 900V Rds(on) ≥ 45 mΩ 平面和超級接面

瞭解更多資訊
EDGELOCK-A5000

EDGELOCK-A5000:EdgeLock® A5000 Plug and Trust 安全驗證器

EdgeLock A5000 安全驗證器 (SA) 具備共同準則 (Common Criteria) EAL 6+ 所認證的安全性

瞭解更多資訊
Arduino MKR

Arduino MKR:多功能物聯網解決方案

深入瞭解 Arduino MKR 系列,該系列專為尋求強大物聯網功能的創客和開發者而精心設計

瞭解更多資訊
Raspberry Pi 運算模組 4

Raspberry Pi 運算模組 4

通過認證、成本實惠、功能強大且生產就緒的工業物聯網平台

瞭解更多資訊
冬季活動主講人

e絡盟社群

學習、結交、啟發。

歡迎加入由來自全球各地的電子產品愛好者所組成的 e絡盟社群。在這裡,您可以發掘新穎的技術洞見、與數千位創新者結交,並可在您於電子方面遇到挑戰時接受全年無休的支援。

探索熱門優惠

取得我們一流製造商提供的熱門產品

AD-SWIOT1L-SL

可使用軟體設定的類比和數位 I/O,並搭配 10BASE-T1L 評估平台

深入瞭解
AD-SWIOT1L-SL

nRF54 系列

領先全球的無線 MCU 系列

深入瞭解
nRF54 系列

Schneider Electric - 擁有百年歷史的 TeSys!

TeSys 馬達控制,自 1924 年首度推出桿式接觸器至今仍不斷創新

深入瞭解
TeSys 馬達控制

隨時掌握新資訊

感謝訂閱

做得好!您現在已是精英團體的一份子,產品、技術和應用的最新資訊和專屬優惠將直接送進您的收件匣。